Profile
Il est très troublant en tant que propriétaire d'entendre les mots punaisés de lit. Cela peut également nuire à la réputation des hôtels et des propriétaires de plusieurs logements dans leur élan. Il n'a jamais été aussi simple d'embaucher un exterminateur de punaises de lit à Montréal. L’ex-terminateurJM peut éradiquer ce problème rapidement et à moindre coût.
Les punaises de lit se nourrissent des animaux et des humains généralement la nuit pendant que vous dormez. Ils sont petits de couleur rouge ou brune. Ces insectes sont ovales, sans ailes et les adultes ont à peu près la taille d'une graine de poire. Cela signifie que vous pouvez les voir, mais les attraper est une tout autre affaire. Les punaises de lit se déplacent rapidement et peuvent se précipiter sur les murs et même à travers le plafond. Leur endroit préféré pour se cacher est dans votre matelas, votre lit ou vos meubles en bois.
J'ai des punaises de lit, qu'est-ce que cela signifie?
Chez L’ex-terminateurJM, nous recevons beaucoup cette question. Les punaises de lit ne sont pas le reflet de la propreté de votre maison ou de l’endroit où vous vivez. Ils se produisent partout à Montréal dans une variété de logements, y compris des maisons unifamiliales, des appartements de grande hauteur, des hôtels et des condos. Bien que plus courant dans les zones où le taux de roulement résidentiel est plus élevé (comme les appartements), tout le monde peut avoir des punaises de lit. Il n’ya pas de quoi être embarrassé ou honteux.Une fois que vous remarquez des punaises de lit, il est important d’agir rapidement. Non seulement parce que cela les empêchera de se multiplier dans votre maison, mais aussi pour réduire le risque de propagation des punaises de lit aux amis, à la famille et aux voisins.
Conseils d'élimination des punaises de lit
Il est toujours préférable de contacter une entreprise de lutte antiparasitaire ou d'extermination, mais certaines personnes préfèrent essayer d'abord des remèdes maison. Celles-ci fonctionnent parfois bien, surtout si vous commencez tôt. Chez L’ex-terminateurJM, nous avons entendu notre part d’histoires, et si vous voulez essayer de vous débarrasser des bugs par vous-même.
1. Laver à l'eau chaude
Laver tout et tout ce qui pourrait être affecté par les insectes dans de l'eau extrêmement chaude aide à tuer les créatures et à les empêcher de s'infiltrer dans votre panier à linge. Un minimum de 120 degrés Fahrenheit est un bon point de départ. Une fois les articles lavés, pliez-les et scellez-les dans des sacs sous vide hermétiques loin du sol.
2. Scellez les fissures ou les ouvertures
Un bug peut se loger n'importe où dans votre maison. Refermer ces ouvertures permet de réduire le nombre de cachettes auxquelles vos visiteurs indésirables ont accès.
3. Démonter les lits
Même si vous prévoyez de contacter un service antiparasitaire professionnel, le démontage des cadres de lit facilitera le travail plus tard. Inspectez rapidement tous les cadres de lit pour vous assurer qu'aucun insecte ne se cache. Retirer et laver la literie à l'eau chaude et sécher dans une sécheuse à haute température pendant environ 45 minutes. Ensuite, vérifiez votre matelas et votre sommier avec une lampe de poche pour des traces de punaises de lit.
Si aucune de ces astuces pratiques ne semble fonctionner sur votre problème de punaises de lit, il est temps d'appeler les professionnels. CAA Québec au Canada recommande d’utiliser un traitement thermique pour éliminer les insectes, ce dans quoi L’ex-terminateurJM excelle. Les services expérimentés d'élimination des punaises de lit sont qualifiés pour trouver et éliminer les parasites rapidement et efficacement. Nous nous efforçons de faire le travail correctement du premier coup. Cela élimine le besoin de visites répétées et permet à votre maison de se sentir en sécurité et sans bug.
Comment L’ex-terminateurJM peut-il aider?
Le traitement des punaises de lit L’ex-terminateurJM repose sur la puissance de la Remédiation Thermique. Les punaises de lit sont incapables de résister à des températures élevées, ce qui nous offre un moyen naturel et sûr d'éliminer définitivement les parasites de votre maison. Nous travaillons en étroite collaboration avec les propriétaires et les propriétaires d'entreprises à Montréal pour éliminer le besoin de traitements chimiques nocifs.
Le traitement thermique L’ex-terminateurJM augmente la température de l’espace où vous avez remarqué une infestation. Cette chaleur se répand partout dans une pièce, y compris les fissures et les fentes dans les murs, les plafonds et les sols. Pour des résultats immédiats, nous avons constaté que les pesticides seuls ne font jamais l'affaire. Certains avantages que nous avons remarqués en utilisant la chaleur comprennent:
Aucune utilisation de produits chimiques dans votre maison
• Sans danger pour les personnes sensibles aux odeurs
• Aucune odeur résiduelle
• Pas besoin d'extraire les meubles des chambres avant le traitement
• Détruit tous les stades des punaises de lit, de l'œuf à l'adulte.
Le gouvernement du Canada et Do it Yourself Pest Control offrent tous deux des conseils judicieux sur la manipulation de ces bestioles effrayantes.
Contactez l'équipe d'exterminateurs de punaises de lit à Montréal pour en savoir plus sur la façon de se débarrasser des punaises de lit à Montréal.
Hire Lex-terminateurJM for Ants Montreal online to get good benefit and stay safe.
Forum Role: Participant
Topics Started: 0
Replies Created: 0